This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6928:由于 IDE 升级而面临问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015015/msp430fr6928-facing-issue-due-to-ide-upgrade

器件型号:MSP430FR6928

我们使用的是2年前使用 IAR MSP430 6.40.2开发的 MSP430FR6928微控制器项目、现在我们计划将该项目升级。更新后、IAR 工具已更新为 IAR MSP430 7.20。我们能够编译代码、但我们面临一些挑战 功能问题我们无法找到根本原因。所以如果可能的话,请向我推荐任何原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    您是否准备好构建您的项目?  您是否有任何特定错误?  IAR 维护自己的编译器/IDE、您可以在以下位置阅读它们的最新发行说明: https://www.iar.com/products/architectures/iar-embedded-workbench-for-msp430/ 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD

    我能够构建我的项目、并且我没有在产品的功能方面遇到任何错误、因为它不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您能否提供有关哪些功能目前不起作用的更多信息? 它可能有助于提供关于可能不同的东西的线索。  

    此致、

    Katie