This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:支持具有 USB 音频和 USB 键盘的复合 USB 器件的示例软件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021430/msp-exp430f5529lp-example-software-that-supports-a-composite-usb-device-with-both-usb-audio-and-usb-keyboard

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

大家好、

我们的客户将将 USB 键盘和音频编解码器集成到  MSP-EXP430F5529LP。 他正在寻找 一个示例软件、该软件支持具有 USB 音频和 USB 键盘的复合 USB 设备。 我们是否有 MSP430 USB 开发套件的示例库?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 Resource Explorer 中的 USB 开发套件库下、我们提供 了不同类型连接的复合示例。 HID 到 HID 可能是他们所寻找的示例。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的回答。 我们收到了以下客户的反馈。

    如果音频设备具有与其关联的 HID、则它是控制接口-如音量等 音频接口是独立的、而不是 HID。 您能找到具有 USB 音频接口的示例软件吗?  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    MSP430 USB 开发套件不支持 USB 音频接口、但我们 的 TI TM4C 微控制器 具有 USB 音频支持 、因此这可能是一种潜在的解决方案。  不过、该特定场景没有综合示例。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您为此应用推荐 TM4C。 我们收到了客户的反馈、

    我相信您的 MSP-EXP430处理器可以满足您的需求-我们只需一条 I2C 总线和一条 SPI/I2S 总线即可与编解码器通信。

    音频可通过固件控制的 USB 音频接口发送。 固件可以发送扬声器数据和接收麦克风数据、并通过 USB 音频进行路由。 USB 键盘/游戏手柄可通过固件控制通过微控制器上的 USB 完成。

    USB 音频和 USB HID 都可以是在微控制器中配置的复合器件。

    我只需要一个没有 USB 接口的音频编解码器、一个用于配置的 I2C 和一个用于与微控制器之间发送/接收声音的 I2S。

    产品专家建议使用 TI TM4C 微控制器。 这对我来说似乎是过度使用-我不需要128引脚器件。 在超过2、000个 TI MSP430器件中、是否有支持 USB、I2C、I2S 和至少16个 GPIO 引脚的器件? 如果是、这就是我需要的全部。 或者、如果您可以找到另一款 TI 微控制器、该微控制器具有那些没有我不需要的大量其他功能的功能。 我只需要 USB、I2C 和 I2S。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    通过一些额外的工作、可以使用 MSP430F5529来完成。 通过使用 SPI 接口、可以 连接 I2S 器件。 本 应用报告中链接 了有关如何将 I2S 器件与 MSP430连接的详细信息。 以下是 本主题中的一些其他想法

    此致、

    Luke