This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:CPU 负载输出

Guru**** 1858710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGYTRACE, EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020289/evm430-fr6043-cpu-load-output

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我想在测量周期内以百分比形式监控 CPU 负载。

是否有一个参数可用于查看该值? 如何提取?

谢谢、

Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    如果您使用的是 MSP-FET 工具、则可以使用 Energy Trace 来分析 CPU 处于活动状态的时间。 否则、您需要使用两个定时器、一个由 MCLK 供源、另一个由 SMCLK 或 ACLK 供源、以监控 CPU 使用情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 EVM430-FR6043板。 板载 EZFET-Lite。 是否使用 CCS 上的 Energytrace  分析在我的设置中 CPU 处于活动状态的时间? 我是否需要其他外部设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我使用了 Energy Trace 工具。 我看到 CPU 在3%的时间内处于活动状态。

    我认为 SMCLK 和 MCLK 中收到的结果相同。

    ACLK 显示99.7%的值、这是我不理解的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    EVM430-FR6043包括 EZFET-Lite、但不支持电能跟踪。  MSP-FET 可与 EVM 配合使用以提供能量跟踪支持。  它可以连接到 EVM 上的 JTAG 连接器。  如果您使用 MSP-FET、请确保电源选择开关也处于"JTAG"位置。