This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:EVM 板上的虚拟 COM 端口能否向外发送 I2C 信号?

Guru**** 2922950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022764/msp430g2452-can-the-virtual-com-port-on-the-evm-board-send-i2c-signal-out

器件型号:MSP430G2452

您好!  

我正在考虑开发2452的 I2C 应用。  

我想知道是否可以使用 EVM 板上的虚拟 COM 端口将 I2C 命令发送到目标2452?  

如果虚拟 COM 端口无法以这种方式使用、是否有任何其他解决方案可 通过2452的 I2C 接口在计算机的 USB 和2452之间构建通信?  

或者、虚拟 COM 端口只能用于将 UART 发送出去?  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当然可以将任意字节从 PC 发送到电路板、但它们是作为串行流从调试器中发出的。

    最好选择另一个2452 EVM 并向其发送串行命令、这些命令通过另一个 GPIO 转换为 I2C。 这两个板将通过 I2C 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith 的建议是最好的选择、因为 Launchpad 上的调试器和目标 MSP430之间的连接是 UART。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    非常感谢这项建议、我将尝试以这种方式进行处理。  

    为了定义 I2C 从器件地址、它是否可以从2452进行定义? 还是2452具有固定的 I2C 从器件地址?  

    想知道我是否可以在同一总线上的多个 I2C 从地址中配置不同的2452

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 I2C 从设备示例中、您应该会看到如下所示的行:

    UCB0I2COA = 0x48;                        //自有地址为048h

    因此、您可以将地址设置为所需的任何地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    请访问我们的 MSP Academy About I2C、在以下位置为您提供指导:  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANn42uDC4eb.Ph7o71nKTg__IOGqZri__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith 和 Jace、  

    我将在相关网页和示例代码中查看相关的帮助、以便为2452中的 I2C 模式定义正确的从器件地址、这一点非常感谢您的帮助  

    非常感谢您的帮助。