This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:FRAM ECC 信息

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1016112/msp430fr5969-sp-fram-ecc-information

器件型号:MSP430FR5969-SP

我正在尝试找到有关 MSP430 FRAM ECC 操作的详细信息。 具体而言、受保护可防止单位错误的存储器块大小。 (即、它能否纠正每个字节内的单个位错误? 字? 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 FRAM 缓存为64位宽、我敢保证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 这似乎是合乎逻辑的。

    TI 销售代表可以使用文档确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、

    我的印象是每个16位地址、但我无法在任何 FRAM 文档中确认这一点。  让我与我们的系统团队核实一下、如果是16位或稍大一点、请尝试确认这一点。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您对此进行深入研究。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="75786" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1016112/msp430fr5969-sp-fram-ecc-information/3759817 #3759817"]

    你好、Aaron、

    我的印象是每个16位地址、但我无法在任何 FRAM 文档中确认这一点。  让我与我们的系统团队核实一下、如果是16位或稍大一点、请尝试确认这一点。   

    谢谢、

    JD

    [/报价]

    JD、您好!

    您是否找到了有关此内容的一些文档?

    谢谢、Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、

    我能够从我们的系统团队获得一些反馈。  FRAM 字的大小实际上为80位(64位数据、16位 ECC)。  16位 ECC 为您提供双纠错和三纠错(DECTED)、优于为您提供 SECDED 的每64个数据位的正常8 ECC 位。  对于 FRAM、64位数据字(64位对齐)内的所有双位错误都会动态校正(因为它是 FRAM)、并且它们会在器件中设置 DED 标志。  64位字内的三位错误不可纠正、会导致真正的损坏。

    希望这能解决客户的所有问题!

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JD、

    真是个好消息。 比预期的要好 因此、与  MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列的其余部分相比、MSP430FR5969-SP 上的 ECC 得到了升级、后者只能纠正单位错误(SECDED)。  

    如果有相关文档、那将会非常棒。 您对这个答案(80位帧的 DECTED)有足够的信心吗?我们可以根据这个答案进行设计("将其带入银行"、这样说)?

    我们是否有任何方法可以将错误引入 FRAM 并绕过 ECC、以便我们可以对其进行测试?

    此致、Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与商用版器件相比、MSP430FR5969-SP 的 FRAM 没有任何升级。  此 ECC 功能将应用于所有 FR59xx、FR6xx 和 FR2xx 器件。  我的理解是、这些 FRAM 系列中添加了此增强型 ECC、主要用于在   回流焊接期间提供 FRAM 热去极化保护。   

    我对这些信息充满信心、但对于文档、遗憾的是、我们目前没有提供许多有关 ECC 实施的详细信息。  我将向系统工程团队提出这一问题、看看他们是否可以考虑将其添加到这些 FRAM 器件中。

    至于测试、我不知道有什么方法强制将错误引入 FRAM 以评估 ECC。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    我认为我对升级的问题是基于我的误解。 出于某种原因,我认为该家庭具体表示,它有与《教育、教育、教育和发展部》相矛盾的特殊教育和发展部。 现在我看到这些发言是概括性的,所以一切都是一致的。  

    非常感谢您帮助澄清此问题。

    此致、Aaron