This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:CCS 问题-未找到 msp430FR6007.xml

Guru**** 2971880 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1134942/msp430fr6007-ccs-issue---not-finding-msp430fr6007-xml

器件型号:MSP430FR6007

大家好、  

收到一条错误消息、表示找不到 msp430fr6007.xml。

捕获是文件存在于中

C:\ti\ccs930\ccs_base\common\targetb\devices\MSP430FR6007.xml。

 

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用 CCS v9。 我认为 v9版本不支持 MSP430FR6007器件。 您可以尝试使用最新的 CCS v12吗?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上有9个。  但是、我尝试的其中一项操作是下载版本12。  我得到相同的结果。

    有什么想法吗?

    谢谢

    Bob Scott

    bobscott@jamesport.com

    214.673.1439

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上有9个。  但是、我下载了12、并尝试获得相同的结果。

    有什么想法吗?

    谢谢

    Bob Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的 CCS v12上尝试过。 我删除 了文件夹中的 MSP430FR6007.xml。 并且仍然可以成功构建项目。 您能向我展示您正在构建的项目吗?  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  邮政编码:attached.e2e.ti.com/.../mywork.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在我的 CCS v12上成功构建您的项目。 未报告错误。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑问题出在使用的计算机(我的)。  可能需要重新安装 Windows。  我不打算花必要的时间来完成这项工作,但我已经订购了一台新的电脑来取代它。  原始计算机较旧,运行速度非常慢(始终运行)。

    感谢您的试用。  让我们假设案例已关闭。

    此致 Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。