This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:熔断保险丝

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430AFE253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135058/msp430afe253-blowing-fuse

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

大家好、

我们的客户使用以下电路熔断保险丝:

它适用于 MSP430的其他系列、但不适用于此器件。

此器件与其他系列是否不同?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    请给我一些时间来看看、我将在24小时内为您提供答案。

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、  

    我假设您使用的是 MSP-FET? 您能告诉我 RST/NMI 线路上的电容值和电阻是多少?  

    您能否确保 SBW 电缆小于10cm?  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Henok、

    感谢您的回复。

    [引用 userid="512649" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135058/msp430afe253-blowing-fuse/4213202 #4213202"]我假设您正在使用 MSP-FET?

    是的。

    [引用 userid="512649" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135058/msp430afe253-blowing-fuse/4213202 #4213202"]您能告诉我 RST/NMI 线路上的电容值和电阻是多少?

    电容: 2.2nF;电阻 : 47k

    [引用 userid="512649" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135058/msp430afe253-blowing-fuse/4213202 #4213202"]您是否还能确保 SBW 电缆小于10cm?  [/报价]

    是的

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、  

    好的、这些是正确的值。 您是否了解 过《使用 JTAG 接口进行 MSP430编程 用户指南》? 第2.4节介绍了保险丝熔断状态的常见注意事项。  

    为了回答您的问题、MSP430AFE253产品页面链接至 MSP430F2xx、MSP430G2xx 系列用户指南、这意味着大多数器件的功能是相同的。 我将与一名员工进行仔细检查、以确保这也适用于 JTAG。

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户以前使用过 FR 系列器件。 例如4133、6972、可以使用此电路熔断保险丝。 但这个不能熔断保险丝。 其他地方是否会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、  

    FRAM 系列器件的运行方式不同。 MSP430AFE253与 MSP430F2xxx 和 MSP430G2xxx 相当。 在这些较旧的系列中、一旦保险丝熔断、很遗憾它是不可逆的、这意味着它将永远被锁定。  

    此致、  

    Henok