This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:BSLDEMO2.EXE 下载

Guru**** 2794975 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018150/msp430g2553-bsldemo2-exe-download

器件型号:MSP430G2553

您好!

我计划使用 MSP430G2553的 BSL。 如果可能、我希望通过软件启动 BSL 并避免使用 RTS/DTR。 是否可以通过 MSP430应用软件在 MSP430G2553上启动 BSL、然后仅使用 TX 和 RX 线(P1.1 + P1.5)将新软件下载到 MSM430上?  

下载 BSLDEMO2.EXE:

对于 BSL-软件、我馈送查找并下载 BSLDEMO2.EXE、但我可以找到任何可以下载的位置或链接。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    根据 SLAU319、MSP430闪存器件引导加载程序指南、第1.3.2节、通过跳转到位置0x1000、一个进入引导加载程序的"软件"条目是可能的。

    BLSDEMO2包含 MSPBSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    感谢您的回答。 那么"BSLDEMO"是 MSP430-Boot-ROM"的内容吗?

    我在运行 MSP 应用程序时尝试启动 BSL (在 MSP430G2553的0x0C00 ...not 0x1000 ...because 上冷启动)。  它分支到0x0C00、但下一步它分支到0xC98E。 然后、在"运行"大量0xFFFF 之后、应用程序继续运行。 我的利益在哪里?

    此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    如果您仍在寻找 BSLDemo、则它位于 BSLScripter 的弃用文件夹中。  是另一个包含信息的帖子。