This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:新 CCS 版本后的编译器错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019028/msp430fr6047-compiler-errors-after-new-ccs-version

器件型号:MSP430FR6047

上周、我遇到了 CCS 问题。 因此、我删除了程序并安装了更新的版本- CCS10.1.0.00010_win64。 我能够使用我的项目、CCS 只是给出了以下警告:
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 20.8.0.STS [MSP430]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 21.6.0.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器,然后通过'Preferences > CCS > Build > Compilers'向 CCS 注册。   

今天、我更改了配置头文件并得到了实际错误:
#10010链接期间遇到错误;未构建"Katherin_FR6047_USSSWLib_template_example.out"
#10367-D 输出段".TI.persistent"不能将 noinit 段与需要初始化的段混用。   

即使我取消了对头文件的更改、问题仍然存在。
我尝试安装旧的编译器版本、但在任何地方都找不到。 安装旧版 CCS 也不成功、因为我无法下载所需的编译器。

最后、我想创建一个新项目并将我的东西编程到其中、但创建它会导致更多错误。 在构建过程中、CCS 发送以下消息:     此应用不支持链接资源。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathrin、

    听起来你玩得太开心了

    我将向您发送一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathrin、

    您的状态是什么?