This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:IO 端口模拟 UART 串行通信、发送和接收函数例程?

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020970/msp430g2955-io-port-simulates-uart-serial-communication-sending-and-receiving-function-routines

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件: Energia
  • 您好、请提出一个问题:

  • 使用芯片 MSP430G2955、使用 IO 端口模拟 UART 串行通信、P3.6=Tx、P3.7=Rx。  

    无法使用定时器 A (因为硬件 UART 串行端口已在使用中)、系统时钟采用1MHz 的内置时钟。 用于模拟 UART 串行端口的 I/O 端口的波特率为115200。

  •  希望提供参考例程、非常感谢!  

  • 我期待你的答复。 谢谢!