This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:需要编程设置和驱动程序

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021490/msp430fr2155-programming-setup-and-drivers-required

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

您好,

我尝试使用 MSP FET 闪存仿真器工具 对 PCB 上的 MSP430FR2155TRHAR 控制器进行编程。

由于我对固件设置不了解多少、您能告诉我是否需要安装任何驱动程序来与 PCB 通信吗?

到目前为止、我已经将 JTAG 引脚与 MSP FET 闪存仿真器工具相连接。 如果我尝试将程序加载到控制器中、我可以看到以下错误。

"无法初始化目标 CPU

无法以9600波特打开 COM65;系统找不到指定的文件。"

谢谢、

阿里夫