This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:复位问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47187, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022896/msp430f47187-issue-of-reset

器件型号:MSP430F47187
主题中讨论的其他器件: TPS54060

大家好、

希望每个人都做得很好!

我们在电路中使用 MSP430F47187。 我们的电路包括电容式电源以及纽扣电池选项。

问题:当我们打开电源时、微控制器有时无法启动、当我们通过将 VCC 短接至 GND 来复位时、微控制器会唤醒。

请建议对此问题采取什么预防措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush

    每次加电时都会发生该问题?

    您能否帮助检查器件是否可以在代码中运行? 您可以在初始化部分放置 GPIO 切换事件。

    纽扣电池的电压输出是多少? 在器件上电时、您能帮您捕获 VCC 电压吗?  

    VCC 上有多少个电容器及其值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gary

    纽扣电池--3.0V,220MAH (CR2032)

    VCC 上电-- -- 3.6伏

    VCC 上的电容器: 我使用 TPS54060 IC 制作 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    图片不清晰。 您能帮助上传新的吗?

    您能帮助回答我之前提到的问题吗? 谢谢