This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:设置参数

Guru**** 2558740 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018748/evm430-fr6047-setting-up-parameters

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我们正在尝试不同的流量计量方法。  我们已使用 PC 评估软件运行 MSP430FR6047 (EVM430-FR6047)的评估板。  流动容器体是非传统的、 在入口和出口处都有一个双肘。  这会在流量到达换能器时导致一定程度的流量湍流。  换能器为2MHz,管道尺寸为¾”。  该评估板在低流量下工作良好、但在大约14GPM 及以上时、MSP430FR6047不跟踪流量。  ADC 连续捕获显示显示显示了大量的振幅变化。  上流和下流幅值略有不同。  是否有任何类型的参数配置可帮助解决高流量条件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您可以在 USS_userConfig.h 中找到一个名为 maxsampltery 的参数 默认值为20。 您可以将其更改为40或60并尝试使用它。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我们收到了客户的反馈、

    我从 Resource Explorer 中加载了示例“FR6047_USSSWLIB_TEMPLE_EXample.out”到 EVM430-FR6047评估板上,覆盖其中的演示代码。 显然、这个新示例与 Ultra 传感设计中心接口不兼容、因为现在该接口不再响应评估板。 我重新加载了原始演示代码"UltrasonicWater FR6047_02_04_00"的图像。 无法为此演示代码更新配置头文件、因为所有可用的都是十六进制映像。 如果您可以发送演示代码的两个新图像文件、并将参数 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 设置为40和60、这将有助于我们进行评估。 我们正在尝试在我们的新产品线中指定此芯片、但需要使其正常工作。 谢谢你。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    模板示例代码没有与超感应设计中心 (GUI)的通信功能。 客户可以使用 CCS 或 IAR 来构建项目并自行更改参数。 他们可能还需要根据应用程序更改一些其他参数、但 GUI 无法设置这些参数。 我不建议客户直接使用原始演示代码的图像。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    我将示例 FR6046_USSSWLib_TEMPLE_example 加载到了在 UART 上输出的评估板上。  TeraTerm 串行读取       器确实连接到输出、但输出的所有内容都是零、格式为%,00000000 !,00000000 $,00000000 #,00000000、即使是使用流程。  如何使其输出正确的数据?   谢谢你。  Vince   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我  已经将示例 FR6047_USSSWLib_TEMPLE_example 加载到了在 UART 上输出的评估板上。  TeraTerm 确实会读取输出、 但输出的所有值都是零、格式为%,00000000  !,00000000  $,00000000  #,00000000 、即使是使用流程。  如何从程序获取正确的输出?  谢谢、Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 仍然需要编辑代码、然后将其下载到电路板并获取正确的数据。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我编辑了代码、现在它输出了。  我目前在低速流环路上。  下周我将在高速流量环路上进行测试、以确定"max_sample_shift "的调整值 是否实际有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该起作用。 等待好消息。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该评估板在高速流量环路上经过测试、现在正在输出、 允许 我们继续收集数据。  感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关知识。 我将关闭该线程。

    此致、

    现金 Hao