This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:在结果下显示空白值的 EMDC

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022637/msp430i2040-emdc-showing-blank-values-under-results

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP430I2041MSP430F5529

您好!

当我下载由用于 MSP430I2041的 EMDC 生成的代码并将其闪存到 MSP430I2040中时、我打开 EMDC (EVM430-i2040S-SH-1V-1C-1C-50Hz 项目并点击"Connected"图标、它在底部显示 HID Connected。 但是、当我单击"Results"选项卡时、所有电压、电流、能量和所有值均为空。 它以前工作过。

所示为 PC 到 msp430F5529 (HID 桥)到 MSP-隔离板到 MSP430I2040S EVM 的连接。 刷新的代码是为 EVM430-i2040S-1V-1C-50Hz 生成的代码、无需任何更改。

您能告诉我问题是什么吗?

谢谢、此致、

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试关闭并重新打开 EMDC GUI。 确保在 EMDC GUI 中打开的项目与器件上编程的项目相匹配-它们应该匹配以确保正确的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    当我单击 EMDC GUI 中的"Connected"按钮时、它会显示器件 ID (MSP430I2040)和固件版本、当打印此代码时、它会在结果列下显示电能值。 但是、大多数时候它显示为"HID 已连接"、而不是器件 ID 和固件版本、在这种情况下、结果列为空。 我还尝试关闭并重新打开 EMDC GUI、但大多数时候我得到的结果列是空白的。 我做的是不是有问题、是错误还是 EMDC 版本? 我使用的是版本 1_40_00_03。

    请告诉我可能会发生什么错误。

    谢谢、此致、

    Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果我所做的事情有任何问题、您能告诉我吗?  我有一个截止日期、今天我想尝试一下。 谢谢。

    此致、

    Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您同时有两个主题稍有不同的主题。 让我们先关注这一个、然后再关注另一个。

    MSP430I2040:修改 EMDC 代码后 COM 端口(串行端口)不工作

    对于此问题、似乎您的连接不正确或松动。 您是否遵循 了 EMDC 技术指南中描述的连接

    此外、与 GUI 相比、您没有解决我关于在器件上使用其他项目的评论。 它们必须匹配、否则您可能会看到这个问题。 如果您在 GUI 中修改了 EMDC 示例项目、则它们可能无法与提供的示例二进制文件配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们现在是否可以查看 COM 端口问题? 这个问题目前更为重要。 因为在最终配置中、我们不打算使用 EMDC 中使用的通信协议  

    此致、

    Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了回答您之前的问题 n、我将使用相同的未更改的 EMDC 生成的代码来与 PC 上的 EMDC GUI 进行通信。 在 COM 端口初始化之后、我只做了一些更改、才将一些字符串写入 COM 端口。 这会造成问题吗?

    现在请查看 COM 端口线程。 谢谢。

    谢谢、此致、

    Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们关注另一个线程。