This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:与 MSP430FR6043的 OTA

Guru**** 2535410 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022563/msp430fr6043-ota-with-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我目前正在进行流速测量项目。 根据项目文档、这个项目需要从64KB FRAM 中获得58.5KB、从12KB RAM 中获得2.6KB。 我想使用 OTA 修改此项目。 根据该存储器占用空间、我无法使用该工程实现 OTA。 是否有任何可能的方法来实现它

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 MSP430FRBoot。 您没有足够的内存用于双映像模式、但可以使用应用程序区域进行下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 但根据 MSP430FRBoot、只有3个器件支持该功能。 MSP430FRBoot 与 MSP430FR6043搭配使用也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="457528" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022563/msp430fr6043-ota-with-msp430fr6043/3780518 #3780518"]只有3个器件支持[/quot]

    您在哪里看到了这种情况? 很可能、这些只是示例、而不是唯一受支持的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    但是、正如我之前提到过的、这种存储器空间是否足以用于植入 MSP430FRBoot?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 MSP430FRBoot 的第3页、所需的代码大小为~4KB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、根据这种情况、我没有足够的空间。 是否有任何方法可以使用外部闪存来扩展存储器。 或者是否可以将整个代码编译到外部闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="457528" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022563/msp430fr6043-ota-with-msp430fr6043/3783130 #3783130"]因此,我没有足够的空间。

    如果您的项目使用64KB FRAM 中的58.5 KB、则可能已经足够了。 这假设您不需要为其他代码留出太多空间。

    [引用 userid="457528" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022563/msp430fr6043-ota-with-msp430fr6043/3783130 #3783130"]是否有任何方法可以使用外部闪存来扩展存储器。 或者是否可以将整个代码编译到外部闪存中?

    此器件不支持外部存储器总线、但您可以使用 SPI 添加外部存储器进行存储。 如果您确实需要 OTA 更新、并且 MSP430FR6043上没有足够的存储器、请考虑在主机处理器上实现该功能。 它可以下载更新的固件并使用 BSL 接口对 MSP430FR6043进行编程。