This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430Ware 中缺少 libmath

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, CODECOMPOSER, MSPMATHLIB, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023219/msp430fr2476-libmath-missing-in-msp430ware

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSERMSP430WAREMSPWAREMSPMATHLIBMATHLIB

我将在 CodeComposer 10.2上为 MSP430FR2476使用 MSP430Ware_3_80_13_03。 该器件应具有32位硬件乘法器、ULP 6.2备注#10422还指出、我应添加 libmath。 但是目录 CCS\CCS_base\MSP430\lib\FR2xx 不包含数学库。 缺少库是否有原因?

此致 Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您可以在 MSPware 文件夹中搜索 libmath.a、并将文件所在的路径添加到项目属性窗口中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果我使用5xx_6xx_FRxx 中的 libmath.a 和 FR2xx 目录中的库(对于我的器件而言应该是正确的库)、我会收到一条线路警告、如 MSPMATHLIB_CCS_MSP_5xx_6xx_FRxx_... 未找到。 我可以改用5xx_6xx_FRxx 目录中的该库、但它是否是我的器件的正确库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    无论您将 driverlib 链接到 CCS、此链接都可能为您提供一些帮助。 请发布您的代码和编译器说明吗?

    e2e.ti.com/.../help-trying-to-get-msp430ware-linked-into-ccs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    driverlib 不是问题。 事实上、mathlib.a 来自 FR2476的运行时库的另一个目录。 我是从基本 FR2476示例创建 CodeComposer 项目的。 现在、我对 FR5739也进行了同样的尝试。 我在这里看到,模板只添加了两个库路径-它起作用了:)

    我现在尝试了相同的方法、只是将5xx_6xx_FRxx 添加到我的库搜索路径中、而不是复制 mathlib.a -这是可行的。 也许有道理、如果在示例项目中、您还在未来版本中添加了此路径+库?

    非常感谢

    此致

    Klaus