This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:无法使用我的定制 PCB 连接到 USS GUI

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022893/msp430fr6043-can-not-connect-to-uss-gui-with-my-custom-pcb

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047EVM430-FR6043

大家好、我是 Taedu Kim

我已经发布了同样的问题、但它没有被人喜欢。

我将保留以下链接。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1013806/msp430fr6043-can-not-connect-the-pcb-with-uss-design-center

我使用参考 EVM430FR6047制作了这个 PCB、我已经使用了参考 EVM430FR6047。

它在用作水表时工作得非常好、我可以清楚地看到 ADC 捕获和波形。

但是、当我尝试将其用作燃气表并显示 UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01图像时。

我在上一个帖子中发布的问题不断出现。

 

在调试模式下,它在  USS_commonTriggerSingleCapture 函数中的单次捕获完成后发生。

我想它会以某种方式产生中断。 但我找不到正确的解决方法。

如果您需要我遗漏的更多信息、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadeu、

    让我尝试理解您的问题:

    您在 FR6047上设计水表基板? 对吧?

    这些功能是正常的。

    然后、您在气体模式下使用该板? 还是基于 FR6043设计新电路板?

    您的电路板中是否有 USB 桥接器? 还是仅使用 FR6047/FR6043? 然后使用 EVM USB 桥接器连接 GUI?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、我的电路板是为基于 EVM430FR6047的水表而设计的、但我在 MCU 器件中使用了 fr6043。

    是的、它可以很好地测量水流量。

    根据我的理解、燃气表解决方案也可以使用相同的电路板。

    在将其用作燃气表时、我是否应该进行任何更改?

    我自己没有板载 USB 桥接器、只有 FR6043可将其连接到 EVM USB 桥接器以连接 GUI。

    感谢您的帮助!

    此致

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加一些新信息。

    当我尝试使用 CCS 进行调试时、它会不断地向我提供错误消息代码22。

    在通过示波器检查电流的同时、它显示了在接近3秒的时间内作为激活模式工作并自行复位。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    您是否使用基于 EVM430-FR6047 EVM 的 FR6043?

    实际上、水和燃气是两种不同的 EE、有很多不同、您需要参考 EVM430-FR6043来设计您的燃气板。

    对于燃气表、有一些 OPA 可用于放大传感器的信号。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我看到现在发生了什么。

    非常感谢您的帮助!

    我仍然需要使用 PCB 向客户展示结果、但这并不一定是准确的。

    那么、是否可以通过调整软件使其与电流板一起工作?

    谢谢  

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    由于 USS_A 模块和12KB RAM、FR6043可覆盖水表和燃气表。

    但 FR6047只能用于水表、波塞式燃气表更复杂。

    因此、不能通过调整软件使 FR6047在燃气表中运行。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我使 PCB 基于 EVM430FR6047、但仍然使用 MSP430FR6043作为 MCU。

    是的、我检查了 EVM430FR6043上是否有额外的运算放大器和控制电路。

    我所需要的只是查看通过200kHz 传感器(我已经拥有)捕获的任何信号的 ADC 捕获结果和 dToF 的波形。

    我将尝试通过将脉冲从1MHz 更改为200kHz 来调整 fr6043水表软件的值、以查看是否可能实现。

    再次感谢您的帮助。

    我真的很感谢。

    此致、

    Taedu