This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:使用 msp430F5529作为 HID 桥接器的 COM 端口通信。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023164/msp430i2040-com-port-communications-using-msp430f5529-as-hid-bridge

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

您好!

当我使用 TI 生成的代码(EMDC 生成的)代码并连接如图所示(MSP430I2040 EVM 至 ISO 至 HID 桥接器)时、是否可以使用串行端口(USB)与笔记本电脑或任何其他没有 EMDC GUI 的器件进行通信?

添加几行

Com_writeBuffer ("Got_it"、7)、我无法在 PC 终端上看到"Got_it"消息。

请您澄清一下吗?

此致、

Rajkumar