This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在不使用 IDE 的情况下进行编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023455/msp430fr2355-programming-without-ide

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-Flasher

大家好、团队、

我的客户 不熟悉嵌入式编程并获得了 msp430fr2355。 他们希望在那里开始编程、但他们不想使用 IDE 进行编程。他们成功地将代码编译到.out 文件、但现在无法将其上传到板上。 他们怎么能做到这一点?  我们是否有任何参考资料可帮助他们?

对此,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果他们在 IDE 中编译代码、为什么不能使用它对器件进行编程? 他们的担忧是什么? 我怀疑这里的根本原因是这是一个定制电路板、其 JTAG 电路不是推荐的。 请参阅《MSP430硬件工具用户指南》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    程序可通过任何 TI MSP430 Launchpad 下载到目标器件、或通过 MSP-FET 通过 PC 端的开源 CLI MSP-FET 使用 SBW 接口下载到目标器件。