This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG439:我需要 MSP430FG439代码下载问题的技术支持

Guru**** 2532680 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023099/msp430fg439-i-need-a-technical-support-for-msp430fg439-code-download-issue

器件型号:MSP430FG439

您好!

你好。 我有一位与 MSP430FG439合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我只有 IAR EW - MSP430 v7.21的评估许可证才能下载软件...但遗憾的是,我的板只能使用旧版本(如 v5.9.x)来下载代码

问题是、除非购买商业许可证、否则我无法获得旧版本的 IAR EW

但现在我只处于评估阶段。 SGD 6k+商业许可证无预算。

您有任何旧版本的 Workbench IDE、其中包含评估许可证密钥(早于6.x.x)? 确保它适用于 MSP430、并具有评估许可证密钥

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我们没有任何途径来帮助客户使用较旧版本的 IAR。 他们必须直接与 IAR 合作以获得这种支持。

    话虽如此,我们还是免费提供 了完整 的 Code Composer Studio (CCS)功能。 客户可以立即开始使用 CCS,甚至可以使用 CCS Cloud @ dev.ti.com 进行快速评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    注意到的一些问题。 遗憾的是、我的原始项目是为 IAR 汇编器(.s43)编写的。 我很难转换为 CCS。 此外、除非我们拥有任何版本的商业许可证、否则 IAR 不允许我们下载旧版本。 这就是为什么我正在寻找一种解决方案,在评估阶段无需支付许可证费用即可获得旧版本的 IAR。

    我从经销商那里听说、TI FAE 可能拥有适用于所有版本的 IAR 的评估许可证。 我是否有幸从其他渠道获得它?

    此致、
    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    如前所述、对于较旧版本的 IAR、我们没有为客户提供路径。 他们需要为此与 IAR 合作。 我建议您获取最新的免费版本并进行转换。