This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:将 MSP430I2040连接到 PC

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023229/msp430i2040-connecting-the-msp430i2040-to-a-pc

器件型号:MSP430I2040

您好!

我想更改 EMDC 通信协议并通过 UART 与另一个控制器进行通信、以发送电压/电流/能量值。

为此、我首先尝试使用 USB 转 UART 转换器与 PC 进行通信。

要将 MSP430I2040的 UART Tx/Rx 连接到 USB 转 UART 转换器、我可能需要在 MSP430I2040和 PC 之间使用隔离板。

您能告诉我 MSP430I2040 UART 和隔离板之间的连接、然后是从隔离板到 USB 转 UART 转换器的连接吗?

除了 UART TX 和 Rx 以及 GND 引脚、我是否应该连接任何其他引脚?

第三、从隔离板到 USB 到 UART 转换器的连接是什么?

谢谢你。

此致、

Rajkumar