请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 我有一个 EVM430-FR6043板。
我想进行嵌入式编码以更改传输频率...哪种软件会有所帮助?
以及嵌入式 C 编码需要下载哪些库。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 EVM430-FR6043板。
我想进行嵌入式编码以更改传输频率...哪种软件会有所帮助?
以及嵌入式 C 编码需要下载哪些库。
您好、Karthithkeyan、
请查看 《EVM430-FR6043入门指南》、本 TI 参考设计 和 USS 设计中心 、以满足您的所有需求。 您也可以在以下链接中找到其他 USS 配套资料。 https://training.ti.com/msp-ultrasonic-sensing-mcus