This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:包络交叉阈值

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022944/msp430fr6047-envelope-crossing-threshold

器件型号:MSP430FR6047

ICH hätte noch folgende Fragen zum MSP430FR6047:

  • zum "Envelope Crossing Threshold":Kann DIESER Triggerwert eingestellt/verschoben werden?

beim Maxim der abgelöst werden soll findet sich foldgendes im Datenblatt。 ähnliches TI Datenblatt hab ich nichts T Ü V Gefunden、haben Sie da 是吗?

Verhältnis 电压检测(触发器) ein Qualitätskriterium wie das unten gezeichnete?

`μ A

 

  • Wie genau berechnet der chip den TOF-Wert und gibt es hier Einstellungsmöglichkeiten?
  • Laut Datenblatt kann man die temperatur messen。 Wie genau wrd das hier gemacht? Kann man diese Werte direkt in Die Laufzeitmesung einfließen Lassen。 können 查找表 hinterlegt werden um den Sensor zu kalibrieren?
  • 吉卜特斯希特里希·格莱科尔-科彭定康 schon Erfahrungen?

 

我对 MSP430FR6047有以下问题:

-至"信封交叉阈值":是否可以设置/移动此触发值?

我们要更换 Maxim 器件、Maxim 器件的数据表中包含以下信息。 我在 TI 数据表中找不到类似的东西、您有什么东西吗?

是否有电压检测(触发)的质量标准、例如下面绘制的比率?

`μ A


—芯片到底是如何计算 ToF 值的,是否有任何设置选项?

-根据数据表、可以测量温度。 这到底是如何实现的? 这些值可以直接合并到运行时测量中。 是否可以存储多个查找表来校准传感器?

——是否有乙二醇补偿经验?

此致

OLAF