This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:如何加密 msp430g2553?

Guru**** 2528490 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022062/msp430g2553-how-is-msp430g2553-encrypted

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FET

msp430g2553是如何加密的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下不是这样。 您能提供更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Keith 所说、默认情况下没有加密。  我们确实提供了一份应用手册、其中讨论了加密算法的 C 实现。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa547c/slaa547c.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    msp430g2如何保护闪存代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要问的是如何锁定 msp430g2系列闪存代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBW/JTAG 接口可由保险丝锁定。 保险丝熔断(施加6.5V 电压)后、保险丝将永远熔断(无反向操作)。

    SBW/JTAG 保险丝熔断后、闪存仍可由具有访问密码(矢量空间)的 TI 出厂预加载 UART BSL 进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBW/JTAG 接口保险丝如何锁定? 是否有代码例程? 我希望每月生产100000个芯片。 不可能使用仿真器锁定每个芯片。 您能否锁定密钥区输入和密码、如 C2000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想查看内部信息、请查看如何完成、而不是检查 slau320。 MSP-FET 和 MSP-GANG 可熔断 F/G2xx SBW/JTAG 保险丝。