This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2221:G2221 ADC 功能

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022797/msp430g2221-g2221-adc-function

器件型号:MSP430G2221

您好!  

我正在使用 MSP430G2221。

MSP430G2221不支持 ADC 功能、但工作正常。

我错误地下载并执行了 G2231到 G2221的 ADC 示例。

但我可以读取 ADC 寄存器和 正确的结果。

这两个器例都共享相同的数据表。

我认为 G2221具有类似  G2231的 ADC、但 TI 阻止了它。

我需要使用 ADC、能否使用 G2221而不是 G2231?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    实际上、它们是同一个系列、但我们不建议在 MSP430G2221上使用 ADC 功能。 因为我们不在 MSP430G2221中测试 ADC 的性能。 我们仍然建议您将器件型号与 ADC 功能结合使用。