This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:MSP430i2040的 EMDC 代码兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021749/msp430i2041-emdc-code-compatibility-for-msp430i2040

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040MSP-FET

我想在 MSP430i2040上编写一个代码、该代码是使用 MSP430i2041 IC 通过 EMDC 编写的。 因此、请指导一下、它可以直接适用、也可以需要采用相同的爬升级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下主题中提出了类似的问题。

    MSP430I2040:TI 生成的代码的数据/BSS 不适用于 MSP430I2040 RAM

    除了小心地减小堆栈大小、您还可以调整通信协议以使用更少的内存。 不过、让我强调一下、这应该您使用 MSP430i2041器件评估 EMDC 之后完成。 在您的最终产品中、您可以使用不同的协议、但在了解所有内容的工作原理后、仍然可以利用 EMDC API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的最后一个回复为何未显示在主题中。 我在下面复制了它。

    James、您好、谢谢。
    您是否会特别建议使用哪种通信协议来减少内存占用。 另外,要通过 CCS 刻录代码,我必须使用 USB-HID,对吗?

    通信协议符合您的设计要求。 EMDC 协议使用 SYNC 字节、命令字节、数据字节和校验和字节。 您只能使用命令字节和数据字节、但数据完整性可能会受到威胁。 使用更少的命令、您无需太多代码即可处理所有命令。 同样、我将在修改通信之前重点评估计量性能。 我看到很多用户一次尝试做得太多、最终导致了很多不必要的问题。

    USB-HID 只能用于通信。 它有一个板载调试器(SBW)、可以对 MSP430i20xx 进行编程、但我们通常建议使用 MSP-FET。

    您是否已参阅 EMDC 技术指南?