This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:A 和非 A 器件间的差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419, MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021901/msp430f5419a-differences-between-a-and-non-a-parts

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5419TCA6424

我们在系统上使用 MSP430F5419A 已经有一段时间了。 由于器件短缺、购买 MSP430F5419。 我想知道差异是什么、看看它是否会影响我们的设计。 如果我们指定非 A 版本、我假设编译器可以执行变通办法。

另外、我不知道是否可以将其包含在同一个线程中、但 我对 TCA6424ARGJR 和 TCA6424RGJR 有相同的问题

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     MSP430F54xx 器件的"A"版本和"非 A"版本之间有很大的变化。 在这里、在"A"版本中对"non-A"(非 A)器件进行了一些勘误。 您的代码很可能会发生一些更改、以使器件按您期望的方式运行。  

    有关在不同版本之间修复的勘误表的完整列表、请比较两个版本之间的勘误表。 您还可以查看此迁移指南以了解潜在差异: www.ti.com/lit/slaa419 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jace.H

    感谢有关5419至5419A 迁移的链接。 您是否有关于 TCA6424ARGJR 和 TCA6424RGJR 的任何类似信息

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您需要发布一篇新文章、专门讨论这些芯片、因为这些芯片在 TI 内部的不同论坛和团队中都有涉及。