This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:VREF 最大负载电流

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1022293/msp430i2040-vref-max-load-current

器件型号:MSP430I2040

您好!

你好。

我们的客户想知道他们是否可以使用 MSP430I2040的 Vref 为运算放大器提供基准电压。 有可能吗? 如果是、您能告诉我们最大电流吗?

感谢你的帮助。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果他们计划使用集成的 SD24 ADC、则不建议使用具有外部负载的内部基准。