This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:待定 IFG

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015751/msp430fr2433-pending-ifgs

器件型号:MSP430FR2433

P1IFG 寄存器中是否可以同时设置多个标志? 换句话说、通道1、2、3和4的标志是否可以置位、而通道0、5、6和7似乎被清零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被置位的 IFG 是触发中断过程的第一步。 第二个是 IE 寄存器的屏蔽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。 也许我的问题太模糊了。 是的、太模糊了。 我将重写它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被置位的 IFG 会引起一个中断、而不是另一种情况。 因此、如果您有多个端口引脚配置为生成中断、并且它们都同时被触发、则它们的所有 IFG 位都将被置位、然后发生中断。

    这不是我会担心的太多、因为在正常情况下、两个器件一次设置的可能性不会太大。 只需让 IV 寄存器对它们进行排序并一次处理一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave:

    我想清楚这一点。 我不是在讨论 IVR。 我将讨论 P1IFG 寄存器。 您会说"如果所有端口引脚同时触发、则所有 IFG 位将同时置位。" 是这样吗?

    当所有 P1 IFG 在 P1IFG 寄存器中同时置位时、没有优先级滤波器应用于它们。 是这样吗?

    这两种行为适用于所有 MSP430 ...这也是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 IFG 位跟随输入引脚、当然、如果满足输入条件、它们都将被置位。

    由于端口上的所有引脚都提供一个中断、因此没有优先级。 IV 寄存器确实有一个优先级系统、但这只是为了确定如果设置了多个 IFG、它接下来将返回哪个系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

    这是其中一个问题,似乎有一个明显的答案。 我只是希望我的理解准确无误。

    感谢 您耐心等待我。