This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:UART 流控制 RTS CTS 信息和示例代码

Guru**** 2586365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1016729/msp430f5438a-uart-flow-control-rts-cts-information-and-sample-code

器件型号:MSP430F5438A

各位专家:

我迫切需要您为我的当前客户提供帮助。 他正在使用  MSP430F5438AIZQWT。 为了支持 UART 流控制、他需要 有关 UART 流控制 RTS CTS 的信息、这在器件 D/S 中不可用 他还要求提供其示例代码。

我向他推荐了以下链接、以获取相关查询和可能的示例代码。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675168/msp430fr5994-uart-hardware-flow-control-example-rts-cts
https://www.ti.com/product/MSP430F5438A#design-development##software-development

以下是他的回答:

>>

尊敬的 TI:您发送的链接不能帮助我们解决问题。 我们仍然找不到 MSP430流控制的任何解决方案或代码示例。 在论坛上、我们发现 MSP430中不存在流控制。 他们尝试自己编写代码、但并不稳定。 它怎么可能不支持 UART 流控制?

<<

期待您对此提供友好支持。

谢谢!

此致、
阿尔基·A.
德州仪器客户支持
www.ti.com/csc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    遗憾的是、据我所知、MSP430没有 UART 流控制示例。  让我咨询我们的软件团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    SW 团队表示没有使用 UART 流控制的 MSP430示例。  我唯一的其他建议是让客户在 Web 上搜索解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我发言太快了。  我收到了一封来自 SW 团队的电子邮件、其中包含一个示例。 不确定我 将随附的 be.e2e.ti.com/.../hal_5F00_uart_5F00_dma.zip 对您有多大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我想跟进一下、看看您是否正在取得进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。