This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:如何使用电容式触控

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020490/msp430fr2111-how-to-use-capacitive-touch

器件型号:MSP430FR2111

您好!

我尝试将 msp430fr2111与电容式触控按钮配合使用、但我似乎无法找到如何实现这一点。

数据表中指出、所有 IO 引脚均支持电容式触控、用户指南中列出了外设的相关寄存器、但我在哪里可以找到代码示例来说明如何使用该外设。

MSWARE 中似乎有一个已删除的示例。

如果有人有示例代码或有关如何使用 此外设的指南、我将不胜感激 。

谢谢、

加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电容式触控代码已通过某种方式删除。 您可以按照用户指南、了解如何将 GPIO 引脚配置为电容式触控功能。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答!
    我看到了有关如何配置引脚到电容式触控功能的部件。 对它来说就是这样吗? 配置此函数、然后将其读作常规 GPIO?

    谢谢、

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    是的、这应该起作用。

    此致、

    现金 Hao