This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:移除晶体管以节省 PCB 空间、并使用 msp430fr2355作为晶体管。

Guru**** 2978760 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021133/msp430fr2355-remove-transistors-in-order-to-save-space-in-my-pcb-and-use-the-msp430fr2355-to-work-like-a-transistor

器件型号:MSP430FR2355

大家好、

我可以寻求帮助吗? 请参阅以下详细信息以了解我们的客户查询:

"我有两个晶体管用于进行正交解调、但我想移除这些晶体管以节省 PCB 空间、并使用 msp430fr2355作为晶体管。 我使用了在输出模式和输入模式(高阻抗)之间切换的引脚来模拟晶体管行为、但它的工作效果不是很好... 您是否认为有另一种使用 MSP430进行此解调的选项?"

希望您能帮助我们。 非常感谢您的参与。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    细节不够详细。 但是、如果目标是处理某种具有正交输出的编码器的输入、那么两个输入引脚和一些软件通常会为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 请知悉我们的以下客户回应:

    "这是我的原理图:
    https://prnt.sc/1et863n

    我有一个方波信号连接到晶体管的栅极、使其打开和关闭。
    我要做的是取出晶体管并直接连接 MSP430、使 MSP430像晶体管一样工作、始终打开和关闭。

    我现在要做的是在输出模式(例如晶体管短路时)和输入模式(高阻抗)之间更改引脚。 但它的工作并不是很好、您认为还有其他方法可以做到这一点吗?"

    我希望您能进一步帮助我们。 非常感谢。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我仍然不知道原来的两个晶体管电路是什么、也不知道信号输入和输出应该是什么。

    假设在输入和输出模式之间切换的 I/O 引脚将其 PxOUT 位设置为零、则其运行方式将与所示的 FET 或多或少相似。 假设输入电压低于 Vcc、以使钳位二极管远离画面、并且通道电阻足够低。 就 RDS (on)而言、MSP430内的 itty FET 与分立式 FET 不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您有一个引脚作为"栅极"、另一个引脚作为"漏极"。 您只需使用支持中断的输入引脚、并让 ISR 在"栅极"变为高电平时在"漏极"上设置低电平输出、并在"栅极"变为低电平时设置高电平输出。 但是、这种方法会有时间延迟。