This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430I2040 ADC 输入和 ESD 二极管

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021801/msp430i2040-msp430i2040-adc-inputs-and-esd-diodes

器件型号:MSP430I2040

您好!

我使用 msp430i2040 ADC 来监控来自另一个非同步电源的模拟电压。

 当 msp430i2040具有边际电源电压或无电源电压时,是否可以将2.5V 至10kohm 连接到其中一个“A”输入(例如 A0.0)?

数据表为“引脚处的输入二极管电流最大额定值”指定了2m A,这是否意味着该电流可以驱动 msp430i2040中,而不会在任何情况下损坏 msp430i2040内置 C?

当器件在 VCC 输入端供电不好时,其 ADC 引脚上的电压是否可以使其继续运行(不可靠运行/切换输出)?

谢谢你

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果向没有 VDD 的 IO 施加电压、则很可能会打开 MCU。 更糟糕的是、如果10 K 将感应 VDD 降至某个低于规格的值、您可以将 MCU 置于奇怪的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答-您能回答有关损坏电位的问题吗?

    此致

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行它的电流太低、不会造成损坏、但我认为在 VDD 关闭时运行 MCU 是一件坏事(TM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430I2040

    大家好、抱歉、 我错误地写了所有问题都得到了解决

    开放式问题:   

    数据表为“最大额定值”sd24 A0指定了2m A。 "引脚上的输入二极管电流",这是否意味着该电流可以被驱动   msp430i2040中,而不会在任何情况下损坏 msp430i2040内置 C?

    谢谢你

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅以下资源、详细了解 ESD 二极管。

    《ESD 二极管电流规格》

    《MSP430系统级 ESD 注意事项》