This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430I2040S EVM 的 Vrms 显示错误值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021262/msp430i2040-vrms-shows-wrong-value-with-msp430i2040s-evm

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040SMSP430I2041

您好!

我将使用连接到 MSP430I2040S EVM 的 EMDC 测量电压和电流。 在非常小的负载(灯泡)下、我得到的 Vrms 约为15V、而不是(交流) 230V、这是正确的值。 电流显示为.001 A

但与230V 交流电压的实际值相比、电压实际上非常低。 您能不能告诉 MW 什么可能出错?

我 已通过编译 EMDC 生成的代码将 EVM430-i2040S_SH_1V_1C_50Hz 示例项目加载到 EMDC 和 MSP430I2041的参考二进制文件中。

此致、

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar、

    我们有关此解决方案的专家今天不在办公室,但下周将返回。 他们应能在7月27日之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    如果 您对 EMDC 项目进行了任何更改、校准比例因子可能已恢复为默认值。 您需要使用精确的测试设置重新校准电路板、或者从 示例项目代码的'EM_userConfig.c'复制校准因子(例如 voltageSF、currentSF 等)并重新构建项目。