This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:MSP430FR2355TDBTR 上使用的二进制文件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021797/msp430fr2155-used-binaries-on-msp430fr2355tdbtr

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

 大家好、

你好。

我们的客户需要 MSP430FR2155TDBTR。 他们 正在考虑使用 MSP430FR2355TDBTR 替换该器件。  

如果他们在 Code Composer 中编译.bin 文件、并将项目设置为 MSP430FR2155TDBTR、这是否适用于 MSP430FR2355TDBTR? 除了 SAC 模拟块之外、这两个器件都是相同的、 它们不使用该模拟块。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    由于这两个器件共享数据表、并且存储器占用空间相同、因此为 MSP430FR2155编译的二进制映像将在 MSP430FR2355上正常工作。 这是因为、正如您所指出的、器件之间唯一的区别是在 MSP432FR2355上包含 SAC 模块。 与启动期间的大多数模块一样、默认情况下应禁用这些模块。 因此不应存在额外电流消耗问题。

    在大规模生产过程中、您可能需要调整所选编程器上的目标器件、因为它们通常会检查目标器件是否与映像相同。 在 CCS 中、只有当器件属于同一系列时、您才会收到警告、您应该能够忽略该器件并对其进行编程。 在某些生产编程器上、您可能需要在生产编程器菜单中更改目标器 件以匹配正确的器件型号、即使您正在加载系列器件的二进制文件。