This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430FR5043和 MSP430FR6043之间的差异?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021497/msp430fr5043-difference-between-msp430fr5043-and-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

除了引脚数之外、MSP430FR5043和 MSP430FR6043之间还有什么区别?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示  MSP430FR6043具有集成 LCD 驱动器 、MSP430FR5043没有:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下该 LCD 驱动器的具体用法。 此外、我将实施流速测量系统。 我找不到适用于 MSP430FR5043的 USSSWLib。 那么、使用 MSP430FR5043实施流速测量系统是否会成为一个问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushan:

    您可以按照此文件  更改 MSP430FR5043的软件。 至于外设的使用、您可以按照用户指南来帮助您了解 it.e2e.ti.com/.../8640.MSP430FR5043_5F00_SW_5F00_Changes.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢