This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:将数据写入闪存存储器

Guru**** 2381700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019359/msp430i2041-writing-data-to-flash-memory

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2000

您好,

当我们尝试将数据写入位于0xF800位置的闪存存储器时(即 段1)。

我们要求将实时数据定期写入同一位置(0xF800)、但写入时仅写入正确的数据、之后未正确写入该位置。

那么、我的问题是、在将数据写入存储器之前、每次都需要擦除存储器吗? n 如果是、那么我们如何擦除单个段?

谢谢、

Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    [引用 userid="472268" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019359/msp430i2041-writing-data-to-flash-memory 命令]、因为我们正在尝试将数据写入位于0xF800位置的闪存中(即 段1).[/quot]

    确保此位置已在链接器文件中指定为数据段(而不是代码段)。 您肯定不想在那里存储数据并覆盖您的代码。

    [引用 userid="472268" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019359/msp430i2041-writing-data-to-flash-memory 作为我们的要求、将实时数据定期写入同一位置(0xF800)、但第一次写入的数据是正确的、之后数据写入该位置不正确。

    由于闪存读取/写入周期的数量有限(通常为10^5)、因此您需要实现内存磨损平衡算法。 这可能取决于您对存储器的读取/写入频率。 我们的 FRAM 器件支持更多的读取/写入周期、因此您可以根据需要随时向您的设计中添加一个类似 MSP430FR2000的读取/写入周期、以进行数据记录。

    [引用 userid="472268" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019359/msp430i2041-writing-data-to-flash-memory ]我的问题是、在将数据写入内存之前、每次都需要擦除内存吗? n 如果是、那么我们如何擦除单个段?

    是的、每个位可单独编程为1至0、但是要重新编程为0至1、需要一个擦除周期。  任何擦除由一个到将被擦除的地址范围的假写入启动。 假写入启动闪存时序发生器和擦除操作。 有关该过程的更多详细信息、请参阅《MSP430i20xx 系列用户指南》中的"擦除闪存"部分。

    其他有用的资源包括 MSP430闪存特性 应用手册和后续主题。

    CCS/MSP430I2041:如何擦除闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    感谢您的回复、解决了我们的问题。
    我们还询问了另一个问题,因为我们要检测电源故障状况。
    为此,我们正在监视 VMONIFG 标志,但我们将其与内部 DVCC 电压基准结合使用以进行比较。
    因为有一个外部电压 m (VMONIN 引脚)基准可用,但是没有关于如何使用 DVCC 的示例。
    您能指导我们如何使用它吗?
    谢谢、此致、
    Ashwini Jadhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在您创建的另一个线程中回答您的最新问题。 请将此主题标记为已解决。

    MSP430I2041:如何监控 DVCC 是否出现电源故障