This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:校准后以计算出的瓦特为单位的问题

Guru**** 2965710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021484/msp430i2041-problem-in-calculated-watt-after-calibration

器件型号:MSP430I2041

您好!

我们已将 MSP430i2041与另一个 MCU 集成、并使用一些静态负载进行了校准。

该器件可在高达8A 的较低负载下正常工作、精度为+/-1%。 但是、当我们将负载增加到10A 或12A 时、计算出的瓦特值是错误的、但电流值是正确的。

10A 时的有功功率大约为1700W、12A 负载时的有功功率大约为1500W。

请指导我们哪些可能是 prroblem。

期待您在这方面提供帮助。

此致

Pulkit Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pulkit,

     在10/12A 时、电压信息如何? 电流值正确、因此电压值可能会导致功率错误。 正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen Gao、

    我发现将瓦特值转换为浮点时存在问题的解决方案。 现在、它是实际工作的。

    此致

    Pulkit Prajapati