This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5242:我目前正在使用 MSP430F5242通过 SPI 读取/写入 SD 卡。

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021447/msp430f5242-i-am-currently-using-the-msp430f5242-to-read-write-sd-cards-via-spi

器件型号:MSP430F5242

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 MSP430F5242。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我目前正在使用 MSP430F5242通过 SPI 读取/写入 SD 卡。 我还在使用 FatFs - FAT 文件系统软件。 目前、我只能使用2GB 或更小尺寸的 SD 卡。 1GB 是用于读/写的最大、最可靠的 SD 卡。 我希望能够访问更大的 SD 或 SDHC 卡、因为查找1GB microSD 卡变得越来越困难。 如果可能的话、我还想将微控制器保持在 MSP430F5242的价格范围内。 我在您的网站上进行了大量搜索、以尝试查找与我的需求相关的信息、但我运气不好。 您是否能够向我指出正确的方向或参考可 帮助我解决此问题的特定技术文档?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的 SD 卡对扩展其容量的寻址(块号而不是字节地址)进行了轻微更改。 您必须稍微更改地址的处理方式并修复初始化、以便您可以识别这些卡。 所需的所有信息均在 SD 规格中。 (或至少可以免费获取的简化版本。) 我的最新代码 是 forth (更糟糕的是它是以汇编源代码的形式表达)、因此可能更难遵循。