This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355 BSL 使用情况

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021082/msp430fr2355-msp430fr2355-bsl-usage

器件型号:MSP430FR2355

早上好、

似乎有很多关于 BSL 使用情况的信息、浏览可用信息有点困难。

我要寻找的是通过 UART 接口从命令行运行 BSL。 我不确定是否可以使用 BSL 脚本。

目前、我使用的系统是 UART0 (eUSCI_A)、串行通信@ 115K 位速率。

它能够执行全双工事务。 根据我读取的一些信息、我可以通过应用程序命令调用 BSL。

话虽如此、您能不能帮助指导我:

*通过命令行而不是 BSL 脚本运行 BSL 的示例程序。 我仅使用 UART Rx/Tx/GND 线、由于此 BSL 脚本编写、很可能无法正常工作。 如果有、请也包含该选项。

*指南或附注...

提前感谢您的帮助和支持。

此致、

Ziggy