This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043中的无线更新( OTA )

Guru**** 2390965 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1016789/msp430fr6043-over-the-air-update-ota-in-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

您好!

是否有人可以提供一些与 MSP430FR6043中的 OTA 相关的参考?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了基于 FR57xx "=""> 无线(OTA)更新的 OTA 应用手册(MSP430FR57xx (修订版 A)"使用 MSP430FR57xx 进行的 https://www.ti.com/lit/pdf/slaa511?keyMatch=OVER%20THE%20AIR%20UPDATE&tisearch=search-everything">Over-the-Air (OTA)更新(修订版 A)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 是否可以将 OTA 与 MSP430FR6043配合使用。 因为我的应用是水流量感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还想通过 NFC 实现 OTA。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 MSP430FR57xx "=""> 无线(OTA)更新(修订版 A)的 FR57xx 应用手册(修订 版 A)"通过 MSP430FR57xx 无线更新(修订版 A)的"">www.ti.com/.../slaa511 (OTA)更新"是通过 CC1111 Sub-1G 无线提供的。 FR57xx 或 FR6043 MCU 上无需特殊外设。 因此、我认为该解决方案可用于 MSP430FR6043。

    在使用 NFC 的 OTA 上、我没有相关经验。 我在具有 NFC 的 MSP OTA 上找不到参考。 所以、我没有评论这个主题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢