This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:TI 生成的代码#39;s 数据/BSS 不适合 MSP430I2040 RAM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021010/msp430i2040-ti-generated-code-s-data-bss-not-fitting-into-msp430i2040-ram

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP430I2041

您好!

我使用 MSP430I2041的电能测量设计中心生成了代码。 我使用的是 MSP430I2040 EVM。 当我尝试为 MSP430I2040 (而不是 MSP430I2041)构建 TI 生成的代码时、我发现代码不合适、我不得不将堆栈空间减少大约45字节。 是否有其他方法可供选择? 我可能还需要修改一个位的代码以放置我们自己的串行协议、但我认为我应该首先将现有代码放入闪存/RAAM 中。

您能告诉我在哪里可以减少使用过的 RAM 空间吗?

此致、

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您所观察到的存储器限制、电能测量设计中心(EMDC)在本地不支持 MSP430i2040器件。

    您可以最终更改堆栈大小、代码等。但为了进行评估、即使 EVM 的名称包含 MSP430i2040器件型号的一部分、您的 EVM 也应在电路板上组装 MSP430i2041。