This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1222:错误23 MCU Init 失败

Guru**** 2922280 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018889/msp430f1222-error-23-mcu-init-failed

器件型号:MSP430F1222
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET

如果我们使用 MSP-Gang 编程器软件、我们可以对 MSP 进行编程。

如果我们使用 LabVIEW 中的示例程序、我们会得到错误23 MCU 初始化失败。

此致 Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 我们启动主进程时、会发生该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "当我们开始主流程时、您的意思是什么?"

    您可以连接到 MCU、但无法运行代码? 您能告诉我错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主进程应刷写 MSP。 但该 DLL 调用返回错误23。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我错误23的内容是什么吗?

    您是否使用开放源码 msp430.dll 来开发您的系统? 很抱歉、我无法清楚地理解您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用 MSP430.dll。 调用软件为 LabVIEW 2020 32位。 我们可以打开与 GangProgrammer 的通信、擦除映像并发送新的映像文件。 但是、当我们开始主过程(应将映像文件刷写到 MSP 中)时、会出现错误23。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎可以与 Gang 通信、但无法控制 Gang 通过 JTAG 发送信息。  

    对于 MSP-Gang、它是由第三方开发的、我不太确定会发生什么。  从日志中可以看到、VCC 甚至没有正确设置。 您能否按照其示例代码进行尝试:

    我熟悉的是这个: https://www.ti.com/tool/MSPDS?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software。 它是 MSP430.dll 的开放源代码。 您还可以找到如何使用它的示例代码。 但它用于 MSP-FET、而不是 MS-GANG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息! 不幸的是、这也对我没有帮助。 因为我们使用 LabVIEW 作为软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前没有人使用 LabVIEW 进行过此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、问题是:

    1. MSP-GANG.dll 是否可以正常工作。 我认为您需要进行双重检查。 然后、您可以知道问题是否发生在您的 LabVIEW 或 MSP-GANG.dll 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为程序员提供的应用程序也可以与 MSP-Gang.dll 一起使用。 这起作用了。 因此、我假设我在 LabVIEW 程序的过程中遇到了错误。 有人能给我一个按时间顺序编程的序列来刷写图像(文本文件)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想执行以下程序。 有一个 flash.txt 文件。 我想在6个连接的 MSP 上对此进行编程。 电源应由齿轮编程器接管。 成功编程后、需要覆盖特定地址范围内的2个字节。 逻辑过程应该是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不支持在 MCU 中写入特定字节的函数。

    我建议您:

    1.更改 txt 文件

    2.使用 MSP430.dll