This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:DVCC 引脚上施加到 VSS 的电压不得超过4.1V,、但我们的项目使用单节(4.2V)作为电源、如果不使用 LDO,、是否有其他可靠的方法将430与单节电池配合使用?

Guru**** 2811705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020907/msp430fr2000-voltage-applied-at-dvcc-pin-to-vss-must-not-exceed-4-1v-but-our-project-use-single-cell-4-2v-as-power-supply-if-not-using-ldo-is-there-some-other-reliable-method-to-use-430-with-single-battery-cell

器件型号:MSP430FR2000

尊敬的 TI 工程师:  

在 DVCC 引脚上施加到 VSS 的电压不得超过4.1V,、但我们的项目使用单节电池(4.2V)作为电源、 如果不使用 LDO,、是否有其他可靠的方法将430与单节电池配合使用?

非常感谢 大家!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表第8.3章中、最大 VCC 电源电压为3.6V 而不是4.1V。 我建议您在设计中使用 LDO。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但坦率地说,没有帮助,我知道 LDO,我的问题是不使用 LDO,可以有一些二极管帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管可能会有所帮助。 4.2 - 0.7 = 3.5 < 3.6V

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但"可能有帮助"?    我是否可以将其 用于工业实力的官方设计,这将  进行大规模 生产?   ,有人对 TI 进行了验证或使用了验证、还是令人信服地对其进行了测试?   

    此致