This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47167:旁路电容器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47167, MSP430F47187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020739/msp430f47167-bypass-capacitors

器件型号:MSP430F47167
主题中讨论的其他器件: MSP430F47187

您好、查姆斯、

请告知客户是否可以更换将 DVCC、AVCC 和 LCDCAP 引脚连接到 VSS 的一些钽电容器。

应用:三相 电子式电表

P/N: MSP430F47167/MSP430F47187

将 TCC-211B-016-226M-T (https://abracon.com/Magnetics/inductors/ATCC-211.pdf)(容差 10%)替换 为  TAJB226M020RNJ (https://datasheets.avx.com/TAJ.pdf)(容差20%)

将 293D226X0016B2TE3 (https://www.vishay.com/docs/40002/293d.pdf) (ESR 2.2 Ω) 替换为  F931C226MBA (https://datasheets.avx.com/F93.pdf) (ESR 1.9 Ω)

 

 那么、对仪表的精度有什么影响吗?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    [引用 userid="51246" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020739/msp430f47167-bypass-capacitors "]将 TCC-211B-016-226M-T (https://abracon.com/Magnetics/inductors/ATCC-211.pdf)(容差 10%)替换 为  TAJB226M020RNJ (https://datasheets.avx.com/TAJ.pdf)(容差20%)

    第一个器件型号中的 M 似乎表示 ATCC 电容器也具有20%的容差。

    [引用 userid="51246" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020739/msp430f47167-bypass-capacitors "]将 293D226X0016B2TE3 (https://www.vishay.com/docs/40002/293d.pdf) (ESR 2.2欧姆)替换 为  F931C226Ohm (https://datasheets.avx.com/F93.pdf) (ESR 1.9 MBA)

    这两个电容器似乎也具有1.9 Ω ESR。

    [引用 userid="51246" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020739/msp430f47167-bypass-capacitors "] 是否会对仪表的准确性产生任何影响?[/quot]

    如果较低值电容器的容差发生变化、我会更担心 VCC 上出现电压骤降的可能性。 由于它们比典型的4.7uF 电容器高、这对我没有太大的影响。

    这些电容器似乎是很好的替代方案。 对于高达3.6V 的 VCC、它们具有16V 的良好额定电压、因此有效电容应远优于6V 的额定电容。