This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:以20MHz 驱动 XT2IN 时钟引脚

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PN80A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020352/msp430f5329-driving-the-xt2in-clock-pin-at-20mhz

器件型号:MSP430F5329
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PN80AMSP-EXP430F5529

在使用晶体振荡器驱动 XT2IN 时、占空比规格和上升/下降时间是多少?  我们现有的振荡器为20MHz、占空比为45%至55%、上升/下降时间为5nsec (驱动15pF 时)。  替换振荡器的上升/下降时间为10nsec (驾驶时为15pF)。  该备用晶体振荡器是否适用于 MSP4305329?  时钟是否有最短的高电平时间?  时钟是否有最短低电平时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DONN、

    我们没有指定最小高电平和低电平时间、但我们确实指定了占空比(40%- 60%)。  请参阅数据表的第8.16节。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  这会有所帮助。  此外、  

    这增加了我对备用振荡器的信心。  我仍然有一些疑虑、因为40%至60%的产品被"生产"组件替代所侵占。

    您是否知道是否有已成功与此 TI 处理器配合使用的振荡器列表?  以前的成功使用将进一步提高我对替代组件选择的信心。  我相信它会起作用、但这种变化是在生产过程中进行的、因此我能得到的任何保证都将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DONN、

    我们没有振荡器列表、但我们可以参考我们的评估板上成功使用的振荡器。  我在下面列出了几个、但无法找到使用20MHz 的参考板。  希望这对您有所帮助。

    MSP-TS430PN80A 目标插座板- Q2:4MHz Buerklin:78D134  

    MSP-EXP430F5529 - 4MHz 石英 HC49 4P-1