This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:用户指南中 PxIFG 的说明

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020506/msp430fr6879-note-of-pxifg-in-user-s-guide

器件型号:MSP430FR6879

您好!

用户指南中介绍了以下注意事项。

( 用户指南12.2.6端口中断 https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf)

例如、P1.0是输入端口、P1.1是输出端口。

① P1OUT = 0
②To 更新 P1.1的输出电平,执行 P1OUT |= 0x02;或 P1OUT &=~ 0x02;。

我想此时会设置 P1IFG.1、但是否也会设置 P1IFG.0?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    在您的情况下、我不会设置 P1IFG.0。

    此致、

    现金 Hao