Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, TCA9548A, AMC6821
主题中讨论的其他器件: TCA9548A、 AMC6821
您好!
我使用的 I2C3连接在 MSP430F5438A 的 P10.1和 P10.2 (分别为引脚77和78)上。
该 I2C 进一步连接到开关(TCA9548A)、并从开关 CH0-CH4连接五个风扇(一个通道上有一个风扇)。
风扇部件号:AMC6821
因此、当我从调试器逐步调试代码时、这五个风扇正常工作、但当我指定时
“运行”按钮(一次运行代码的绿色按钮)我的风扇未启动。
我还在进行 I2C 事务处理之前正确配置开关。
采取这些行动的原因可能是什么?