This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5259:如何获取与 MSP-FET 和 IAR 配合使用的反向通道 UART?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RGC64C, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019986/msp430f5259-how-do-i-get-backchannel-uart-working-with-msp-fet-and-iar

器件型号:MSP430F5259
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RGC64CMSP-FET

我将 MSP-TS430RGC64C 板和 IAR 与 F5259 MCU 配合使用。  如何访问反向通道 UART?  我在 Resource Explorer 中看到了代码示例、但我甚至不知道我要与哪个 MCU 器 件通信、我也不清楚 MSP-TS430RGC64C 原理图。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    反向通道 UART 需要将 UART 引脚连接到 JTAG 接头(引脚12和14)。  目标插座板的原理图可在下面硬件用户指南的图 B-54中找到、您可以在其中看到 UART 引脚未连接到 JTAG 接头。  您仍然可以 从插座周围的接头访问 UART、但要通过 MSP-FET 将反向通道连接到 PC、还需要将 UART 连接到 JTAG 电缆或接头。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eddie、非常有帮助。

    因此、我假设我选择连接到 JTAG 接头的 MCU UART。  我是否将 RXD 线连接到引脚12或14?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以选择使用哪种 UART。  引脚14是 RXD。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事...当我将其接通时、我是否需要5259的电平转换器(或是否在 MSP-FET 内完成电平转换)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是3V 信号、则无需电平转换器。  UART 将看起来像 PC 上的通用 USB 串行端口。