This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2122:如何将引脚27用作输入?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2122, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015295/msp430f2122-how-to-use-pin-27-as-an-input

器件型号:MSP430F2122
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我使用 MSP-FET 进行调试并将程序刷写到 MSP430F2122。 但是、我即将完成、我已将功能添加到引脚27、希望将其用作输入、但我似乎无法弄清楚如何执行此操作。 是否可以通过 MSP-FET 器件使用引脚1和7上的 SBW 进行闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了我的问题。 忘记拔下编程板上的跳线会导致我的问题!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    加电时、所有 GPIO IO 引脚都复位为输入、因此您不必执行任何操作、而是要将引脚27配置为输入、请清除 P1DIR 寄存器-> P1DIR &=~(BIT6)中的该位;

    您可以使用 P1IN 寄存器读取该位的状态。

    关于 SBW 编程的引脚1、7、是的。 只需确保 RST 引脚上有一个47k 上拉电阻器和一个不大于2.2nF 的电容器、否则编程器可能无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。